This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41083:PMP41083

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534319/pmp41083-pmp41083

器件型号:PMP41083
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

该解决方案是否可以读取电池电量? 如何阅读? 如何配置 GPIO 以控制 TPS25751?的 USB SS 多路复用器 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海建

    BQ 器件可以设置电池电压并检测电压、如果您要读取该电压、则 需要 外部 MCU 来执行此操作。有关详细信息、请提交新的 E2E 并联系 TPS25751 产品线、以了解详情