This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:反激式应用中的齐纳二极管 (D7)

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542841/pmp22764-zenor-diode-in-flyback-application-d7

部件号:PMP22764
主题中讨论的其他器件:LM51551

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户在隔离型反激式电路中设计 LM51551。 他们想确认 D7 在设计中的功能是什么? 是否可以将其更改为 5.6V 增益二极管?

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     对此有何评论?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    D7 的功能是调节通过 R18 为 COMP 引脚提供电流的电压源。 这来自 电压较高且变化可能很大的 VCC。  

    您可以将齐纳二极管增加到 5.6V、但将 R18 增加到 2.74k、以保持电流消耗类似于 5.1V 齐纳二极管现在的情况。

    此致、

    Carlos