This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41081:在 FS >FR 时如何确保 ZVS?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542799/pmp41081-how-to-ensure-zvs-when-fs-fr

器件型号:PMP41081


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户想知道 TI 如何确保我们的 LLC 参考设计在达到 FS(开关频率)时以 ZVS(零电压开关)模式运行。 > FR(谐振频率) 特别是在轻负载或零负载下?

Wayne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 champs:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    只需将最小开关频率设置为高于谐振频率。

    此致、

    Yeng Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有正确阅读问题。 当您的工作频率远高于谐振频率时、您会在输出同步整流器上丢失 ZCS、磁电流不仅需要在初级侧 MOSFET 上对 Coss 进行放电/充电才能实现 ZVS、还需要对变压器绕组内电容进行放电。 因此、为了确保 ZVS 和轻负载或零负载、您需要在考虑变压器电容和所有 Coss 的情况下设计 LLC /建模。

    请参阅我的 PSDS 演示文稿中的幻灯片 30: https://www.ti.com/seclit/ml/slup377/slup377.pdf