This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法安装

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1540231/pspice-for-ti-cannot-install

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

“Lib Update_Delta Zip“:“">software-dl.ti.com/.../delta.zip"“ software-dl.ti.com/.../delta.zip",“,</s>、
“Lib Update_Version Txt“:“">software-dl.ti.com/.../<xmt-block1>“Pspice_Lib_Version.txt“、
“Lib Update_Update Delta“:“">software-dl.ti.com/.../UpdateDelta.json",“,</s>“ 、
“Lib Update_Update 配置“:“">software-dl.ti.com/.../UpdateConfigure.json",“,</s>“ 、
“Lib Update_Lib Metadata“:“">software-dl.ti.com/.../library.json",“,</s>“ 、
“LibFirst.Zip"<xmt-block0>“ Install_Library:“">software-dl.ti.com/.../library.zip",“,</s>“ 、
“LibFirst.Version"<xmt-block0>“ Install_Latest:“23.10.001",“,</s>、
“XML Installer_Download:“">software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml",“,</s>“ 、
“ Installer_Base 路径“:“">software-dl.ti.com/.../installer",“,</s>“ 、
“Setup"(“(Installer_Download 设置):“">software-dl.ti.com/.../PSpice-For-TI_setup.exe",“,</s>“ 、
“licensing_url":“:“">cdsplicwc.cadence.com/.../v1",“,</s>“ 、

13:53:10 2025年7月15日:检查许可 URL 是否可访问
13:53:11 2025年7月15日:错误消息:基础连接已关闭:无法为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
13:53:11 2025年7月15日:内部例外:根据验证过程、远程证书无效。
13:53:11 2025年7月15日:消息:无法访问安装所需的 URL。 检查 URL 是否可访问、然后重试。
网址: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html
错误说明:底层连接已关闭:无法为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
有关详细信息、请参阅查看日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cade:

    如果您单击该 URL 会发生什么情况?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许可_url

    未找到

    请求的资源未在服务器上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我用手机上网,也会得到同样的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该会显示“成功连接“。 请生成一些调试信息、如下所示:

    1. 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
    2. 运行 PSpice for TI 安装程序、等待错误消息、然后检查是否创建了文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“。
    3. 共享文件  LicLog.txt
    4. 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了,但没有创建甚至重新启动机器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会共享文件 cdsPspiceTIlog.txt 和 cdsPSpiceNetworkStatus.txt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9:25:23 2025年7月18日:参数计数= 1
    9:25:23 2025年7月18日:-wrapper
    9:25:23 2025年7月18日 模块名称: TIPSpice.exe
    9:25:23 2025年7月18日:服务器操作系统=错误
    9:25:23 2025年7月18日:操作系统版本:10.0.0.0
    9:25:23 2025年7月18日:检查代理
    9:25:24 2025年7月18日:{
    “Lib Update_Delta Zip“:“">software-dl.ti.com/.../delta.zip"“ software-dl.ti.com/.../delta.zip",“,</s>、
    “Lib Update_Version Txt“:“">software-dl.ti.com/.../<xmt-block1>“Pspice_Lib_Version.txt“、
    “Lib Update_Update Delta“:“">software-dl.ti.com/.../UpdateDelta.json",“,</s>“ 、
    “Lib Update_Update 配置“:“">software-dl.ti.com/.../UpdateConfigure.json",“,</s>“ 、
    “Lib Update_Lib Metadata“:“">software-dl.ti.com/.../library.json",“,</s>“ 、
    “LibFirst.Zip"<xmt-block0>“ Install_Library:“">software-dl.ti.com/.../library.zip",“,</s>“ 、
    “LibFirst.Version"<xmt-block0>“ Install_Latest:“23.10.001",“,</s>、
    “XML Installer_Download:“">software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml",“,</s>“ 、
    “ Installer_Base 路径“:“">software-dl.ti.com/.../installer",“,</s>“ 、
    “Setup"(“(Installer_Download 设置):“">software-dl.ti.com/.../PSpice-For-TI_setup.exe",“,</s>“ 、
    “licensing_url":“:“">cdsplicwc.cadence.com/.../v1",“,</s>“ 、
    “Software Update_Expiry(软件)“:{
    “时间戳“:“01:15:2099 15:07:19 GMT“、
    “法规信息“:{
    “PreHyperLink":“:“有新的软件更新可用。 点击 Install 开始下载。 安装此更新后、您将接受“、
    “超链接“:“许可协议“、
    “PostHyperLink":“:“"。“。
    }、
    “ForceMessage “:{
    “PreHyperLink":“:“必须安装最新更新才能运行软件。 点击 Install 开始下载。 安装此更新后、您将接受“、
    “超链接“:“许可协议“、
    “PostHyperLink":“:“。 单击“取消“退出。“
    }
    }、
    “UTM_Keyword":“:{
    “TIP Spice_Install:“HQs=pspiceforti",“,</s>、
    “HQs=pspiceforti"(“(Full_Install):“HQs=pspiceforti"</s>“
    }、
    “TI_URC Ls_Version “:[
    “17_4_2020_S006",“,</s>、
    “17_4_2020_S009",“,</s>、
    “23_1_2024_S001"</s>“
    ]
    }
    9:25:24 2025年7月18日:检查许可 URL 是否可访问
    2025年7月18日:25:25 基础连接已经关闭:错误消息:未能为:安全通道建立信任关系。SSL/TLS
    9:25:25 2025年7月18日:内部例外:根据验证过程、远程证书无效。
    9:25:25 2025年7月18日:消息:无法访问安装所需的 URL。 检查 URL 是否可访问、然后重试。
    网址: cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
    错误描述:基础连接已经关闭:未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
    查看日志文件、了解详细信息、请访问 C:\Users\cade.chen\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cade:

    此文件夹中有哪些内容?

    C:\Users\{Your_Windows_user_name}\AppData\Roaming\cadence\PSpiceTIInstall?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4645.cdsPspiceTIlog.txte2e.ti.com/.../7360.cdsPSpiceNetworkStatus.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cade:

    问题如下:

    10:00:45 2025年7月18日 基础连接已经关闭:错误消息:未能为:安全通道建立信任关系。SSL/TLS

    请与您的 IT 部门联系。 看起来许可证服务器被阻止。 您必须能够连接到 URL。 在 PowerShell 中、执行以下操作:

    wget https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过、许可证服务器已被解除阻止。 运行 Windows 10 的另一台 PC 显示与您的相同的 PowerShell 行为、而我的 Windows 11 Pro PC 显示以下内容:

    PS C:\Windows\system32> wget cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
    wget :未能为:基础连接已经关闭 ssl/tls 安全通道建立信任关系。
    所在位置行:1 字符:1.
    + wget cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
    +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo : InvalidOperation :( System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest )[ Invoke-WebRequest]、WebExce.
    可选
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException, Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand

    PS C:\Windows\system32>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了最新版本的 wget 并将其复制到 system32 目录中、然后以 cmd 运行它。 以下显示显示表明证书似乎存在问题

    C:\Users\cade.chen> wget cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
    -- 2025年07月23日 13:27:36- cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
    解决 cdsplicwc.cadence.com (cdsplicwc.cadence.com)... 64.207.220.106
    正在连接到 cdsplicwc.cadence.com (cdsplicwc.cadence.com)|64.207.220.106|:443)...已连接。
    错误:无法验证 cdsplicwc.cadence.com's 证书、由'CN=HydrantID Server CA O1,OU=HydrantID 可信证书服务、O=IdenTrust、C=US'签发:
    无法在本地验证发行人的权限。
    要不安全地连接到 cdsplicwc.cadence.com、请使用`--no-check-certificate '。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的是一个复杂的工作。 当我发现证书有问题时、我使用 PowerShell 进行调试。 最后,我发现我需要重新导出 IE 浏览器中的所有远程证书,并手动将它们添加到系统的可信目录中。 然后、我可以继续执行下一步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cade:

    我很高兴你能找到它。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JC