This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:UCC28911:UCC28911D — 用于宽范围输入反激式设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543964/ucc28911-ucc28911-ucc28911d---usage-for-wide-range-input-flyback

器件型号:UCC28911
Thread 中讨论的其他器件:UCC28881

工具/软件:

您好、

您能为应用推荐具有内部 MOSFET 的 IC 吗?

输入电压范围为 19V 至 60V 直流电和 20V 至 265V 交流电。

12V 输出、80mA。

开关拓扑。 占空比要求最高可达 90%。

我们有尺寸限制、需要优化成本。  

此致、

Anurag