This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00982:TIDA-00984 已不再发布

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543186/tida-00982-tida-00984-no-longer-published

器件型号:TIDA-00982


工具/软件:

大家好、我找到了 TIDA-00982 2S、1P 设计、还找到了 TIDA-00984 4S、1P 设计的用户手册 PDF、我想用于 4S、1P 项目。

但是、与 TIDA-00982 不同、TIDA-00984 仅显示 PDF、而非实际参考设计。 我只是再次检查以确保 TIDA-00984 工程没有因为某些问题而被删除。

TIDA-00984 PDF 位于以下位置: www.ti.com/.../tiducp4a.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不知道电量计方面有任何问题。  

    此致、  

    Jonny。