This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010272:BQ79731

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010272, BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533362/tida-010272-bq79731

器件型号:TIDA-010272
主题中讨论的其他器件: BQ79731-Q1

工具/软件:

我正在考虑将设计编号“TIDA-010272"中“中的绝缘检测电路添加到包含 BQ79631 的电路中、该设计编号是 BQ79731 电路的 EVM。 但我了解的地方有几个。

例如、它使用继电器与 PE 进行连接、但我不知道在哪里可以知道哪个引脚以及 PE 和卡 GND 之间是否存在连接/短路。 我想了解它的工作原理、工作地点和工作原理。