This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:CLLLC 谐振转换器的变压器设计部分

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539076/tida-010933-transformer-design-for-clllc-resonant-converter-section

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

您好、团队、

在物料清单中、我发现 CLLLC 谐振转换器中变压器的匝数比为 4:11、它如何将 75V 转换为 400V?

谢谢&谨致问候、

家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请指定此帖子