This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:与 TPLD1202 的外部电源连接和上电行为测量

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542188/tpld1202-external-supply-connection-to-the-tpld1202-and-power-up-behavior-measurement

器件型号:TPLD1202


工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用编程器的 TPLD1202 EVM 模块。 我目前正在实验室使用示波器进行测量、用于设计的 PLD 电路、我希望为芯片提供 5V 的外部电源、而不是程序员提供的 3.3V 电源。 问题是,每当芯片断电时,其内的程序就会丢失。 我使用选项从 ICS 对 TPLD1202 进行编程、并将电源选项设置为“目标板“而不是“编程器“。 由于不建议同时连接编程器和外部电源、因此一旦编程人员对芯片进行编程、就会停止为芯片供电、然后连接外部电源、但程序已经丢失。 我的问题和担忧是、是否可以使用编程器对芯片进行编程(临时编程,不是永久编程)、然后为其提供 5V 外部 VCC 而不会丢失编程电路?

我想这样做的主要原因是观察 5V 电源下波形的行为、这展示了 TPLD1202 的实际行为、因为我最终想要实现中芯片的电路板由 5V 电源供电。 同时、我想测量芯片的实际启动行为、因为这对于未来的实现非常重要、所以我还想将其连接到外部电源、以便可以打开/关闭芯片并测量和分析启动。 如果你对如何做到这一点有任何想法、我将非常感激。 谢谢!

此致、

Cezar Dascalu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezar Dascalu:

    如果您有台式电源、则可以将 3.3V 连接到外部电源、对器件进行编程、编程完成后移除编程器 、然后将电源斜升至 5V。 器件将保持其配置、同时 防止损坏。

    然而,我们将在我们的最后做一些调查 ,以确定是否有另一种方法来实现你的要求,而不会有损坏程序员的风险。

    此致、

    Nikki