This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 VDD 引脚故障问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542215/ucc28740-ucc28740-vdd-pin-failure-issue

部件号:UCC28740


工具/软件:

您好、先生。

我目前使用 UCC28740 芯片来制造反激式开关电源负载、即 24V 0.33A 风扇。 最近、我发现三个连续的 UCC28740 芯片无法正常工作。 上电后、我检查了 HV 电压是否稳定在 344V DC、并使用触发模式捕获 VDD 引脚电压。 我发现 VDD 引脚未由 IHV 充电、电压保持在 0V。 在规格表中、我发现 IHV 信号受故障信号影响
1.这种影响会在第一次开机和充电时反映出来。
2.此外、VDD 的 47 μ F 充电电容器与 0402 的 100nF 电容器并联。 0402 的规格是否符合要求? 或者、也可以使用 0603 封装
3. VDD 电压通电时是否没有电压,是否可以确定它只是 IHV 充电电路的一个问题?
4.导致此问题的常见因素是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我想知道是否触发了故障、从而阻止 HV 引脚工作。

     

    以下链接将为您提供一份介绍初级故障检测工作原理的应用手册。  的问题以及如何解决问题。  我认为本应用手册可帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、