This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:与变压器 T101 的连接是否正确、因为开关脉冲直接连接到 T101

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539909/tida-050074-is-the-connection-to-the-transformer-t101-is-correct-or-not-because-switching-pulse-is-directly-connected-t101

器件型号:TIDA-050074
主题:LMG2610 中讨论的其他器件

工具/软件:

在参考设计中、SW 连接到 T101 2 引脚...根据这一点、在我的硬件中显示仅来自 LMG2610 的开关脉冲 (14DC)。

但是变压器需要 390VDC 才能在 AUX 和直流输出侧获得输出电压?

我 看到 VCC_AHB 是来自变压器或 XDPS2201 的 14VDC 吗?

PWMH 和 PWML 信号不存在?

请确认、让我知道如何继续调试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:  

    变压器连接在 LMG2610 的 SW 和 SL 引脚之间。  在谐振电容器 C112 和变压器的漏电感之间形成了一个谐振回路(原理图中未显示)。 当 LMG2610 的高侧 FET 导通时、 由于 VLM = VIN - VCR、变压器的磁化电感会增大电流。 当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时、谐振电容器和漏电感之间会发生谐振、并且能量 通过变压器输送到负载。  

    VCC_AHB 由变压器的辅助绕组生成。 此 电压 是 通过 变压器从输出电压中“收集“能量来生成的。  如果未建立输出电压且电源转换器 未进行开关、VCC_AHB 网络上将没有电压。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。