This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:PLECS 仿真文件

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1535624/tida-010054-plecs-simulation-file

器件型号:TIDA-010054


工具/软件:

您好、团队、

根据 C-Script 中的代码可以看出、初级侧和次级侧的相移角度已经标准化并除以 2。

if (m<=1)

OutputSignal (0、0)= 0.5*(1m);

OutputSignal (0、1)= 0;

}

暴露

OutputSignal (0、0)= 0;

OutputSignal(01)= 0.5*(1-(1/m));

}

我在这里的判断基于参考文件中的描述:

那么、我不明白的是为什么在后续相移 PWM 中再次执行了除以 2 的过程?

这是因为初级侧和次级侧内的相移归一化计算根据 2 π 进行了归一化吗?

谢谢*此致、

家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、

    请指定此帖子。

    谢谢*此致、

    家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、

    请指定此帖子。

    谢谢&谨致问候、

    家会