This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010037:TM4C1294NCPDT 作为 MSP432P4111 的插件–与 ADC 计量库的兼容性?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TIDA-010037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1541408/tida-010037-tm4c1294ncpdt-as-a-drop-in-for-msp432p4111-compatibility-with-adc-metrology-library

器件型号:TIDA-010037
Thread 中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、

工具/软件:

尊敬的团队:

在 TIDA-010037 参考设计中、MSP432P4111 现已停产、因此我正在考虑使用 TM4C1294NCPDT 作为替代方案。 它似乎具有更强的规格、尤其是在 CPU 性能方面、这使得它成为一个有前途的选择。

也就是说、我有点担心与 ADC 计量库的兼容性。 我知道它旨在支持基于 ARM Cortex 的 TI MCU、但由于 TM4C1294NCPDT 使用 TivaWare、而我以前从未使用过该平台、因此我不确定事物集成的顺利程度。

很遗憾、我现在没有太多时间对此进行深入探讨、因此、如果您能分享关于这种转变是否顺利运行或是否存在已知限制的见解或指导、我将不胜感激。

提前感谢!