This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050038:为 i.MX 8M Mini 供电的最新、最佳方式是什么?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050038, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1541213/tida-050038-what-is-the-latest-and-greatest-way-to-power-the-i-mx-8m-mini

器件型号:TIDA-050038
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、PMIC 系统专家、

我想知道 TIDA-050038 是否 仍然代表着我们为 i.MX 8M Mini 供电的最新、最出色的方法?

这是一个使用 2 TPS65219x 的解决方案吗?

谢谢,祝你愉快!

此致、

Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    TIDA-050038 是我们针对为 i.MX 8M 供电的 PMIC 发布的最新且唯一的设计指南 微型

    但是、是的、我会说 TPS65219x 是一款更新更高效的器件、其封装比 TPS65218x 更小。
    只需要使用一个 TPS65219、可能还需要一个外部负载开关和另一个外部降压稳压器/LP873344。
    我会推荐这款器件作为更好的解决方案。

    有一份 为 i.MX 8M Plus 供电的 TPS65219 应用手册。 这可以用作参考、并根据 Mini 的需求进行调整。  

    TPS6521905 具体为用户可编程、提供了一种更灵活的解决方案、因此客户可以对器件所需的电压和时序进行自定义编程。  

    如果您 对此建议有任何后续问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah