This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:GUI 启动问题

Guru**** 2923810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADS1278, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1540048/ads1278evm-pdk-problems-with-gui-startup

器件型号:ADS1278EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1278ADS127L11

工具/软件:

大家好、我最近收到了 ADS1278EVM-PDK 评估板、并已下载/安装了从产品页面链接的 GUI 应用程序。

每当我尝试启动程序时、它会停止运行、并且无法以任何身份打开程序。 电路板连接和断开时都会发生这种行为。
需要注意的一点是、用户指南指出会附带器件驱动程序和 LabVIEW 运行时安装提示;当我安装(和更高版本)时、这两个提示都没有出现
重新安装 GUI 软件)。 我可以单独下载 NI LabVIEW 运行时、但在单独的网页上找不到器件驱动程序。

提前感谢您的帮助!

此致、
Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    您的防病毒软件可能会阻止驱动程序正确安装。  您可以通过导航至以下目录并启动 driverInstall.exe 文件来尝试手动安装硬件驱动程序:

    C:\Program Files (x86)\ADS127X\ADS1278 Texas Instruments EVM\PHI Driver

    此外、请勿通过 USB 集线器将 EVM 连接;请将其直接连接到 PC 上的其中一个端口。   

    如果您仍然无法安装此文件、则可能需要尝试其他工作站。

    请让我知道您是否能够使 EVM 正常工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。 我的防病毒软件似乎不会阻止驱动程序安装。 我注意到、我的 EVM 软件版本缺少批处理文件、driverInstall 可执行文件和自述文件。 我能够运行 DPInst64 可执行文件、但这未解决问题。 我是否需要访问其他版本的软件?

    此致、

    Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    可能这个特定的 EVM GUI 存在安装程序问题。  ADS127L11EVM 使用完全相同的驱动器。  我建议安装 ADS127L11 软件包;如果没有提示您安装驱动程序、请手动安装 ADS127L11EVM 的驱动程序包。

    dr-download.ti.com/.../Setup_ADS127L11_EVM.exe

    C:\Program Files (x86)\ADS127L11 Texas Instruments EVM\PHI Driver

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    能够下载并安装驱动程序(这一次会自动提示安装)。 但是、两个 EVM GUI 都无法启动;两者都卡在起始启动界面中、应用程序永远无法启动。 这可能与 LabView Runtime 有关吗? 系统没有提示我从这两个 EVM 安装它、并且直接从 NI 下载了 LabView 运行时版本(2025 Q1 版)

    此致、

    Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、LabView 运行时是两个 GUI 都启动的原因。  我不知道为什么您无法在您的计算机上安装此软件。  我们将查看此内容以了解是否需要在安装程序包中进行更新。

    您安装的 LabView 运行时版本不适用于任一 EVM。  您需要安装较旧版本、特别是:

    NI LabVIEW Run-Time Engine 2012 f3.

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您的帮助! 这解决了问题。 虽然我在从安装程序安装 LabView Runtime 时仍遇到问题、但仍能在 NI 的网站上找到它。

    此致、

    Joseph Sutlive