This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:多相电能计量

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1540081/tida-010243-muti-phase-energy-metering

器件型号:TIDA-010243
主题中讨论的其他器件:ADS131M08TMS320F280049C

工具/软件:

您好、

我们已经审查了 TI 推荐的电能计量板、并发现它们具有深思熟虑且高效的设计。 在继续作出最终决定之前、我想验证 TI MCU 是否适用于我们的特定应用。 为此、我想简要介绍一下我们目前正在开发的系统架构。

我们的项目涉及一个计量系统、旨在监控多达 21 条线路、这些线路可配置为单相、两相或三相、具体取决于客户的要求。 该架构由两种类型的电路板组成:a. 从板 用于电流测量 主板 以进行电压测量。

使用连接到电流板上的三个 8 通道 ADC/AFE 的 CT 输入来实现电流检测、总共提供 24 个通道。 在主板上对电压线(无论是 1、2 还是 3)进行采样。 作为设计评估的一部分、我们正在考虑在主板上执行所有计量计算、电流样本通过以太网从板传输。 系统应满足的要求 0.2 级精度

我们对特别感兴趣 ADS131M08 ,主要是因为它能够计算高次谐波(高达 611,我们需要)。 虽然我们已经审查了 MSP MCU、但我们目前正在朝着的方向发展 C2000 系列 、如 TMS320F280049C 、对于此应用程序。 如果您有任何其他可能更合适的 MCU 建议、我们将不胜感激。

我还想问您的生态系统中是否有任何库或资源支持这种类型的架构、尤其是在不同电路板上分配计量任务的架构。 您的库是否支持这种分布式架构、或者它是否需要由单个 ADC 器件对所有电压和电流输入进行采样以确保同步? 如果您有这样的库、请告知我们它支持哪些 MCU?

我们正在设计系统、以便最终用户灵活配置 21 条受监测线路;例如、将 12 条线路分配给四个三相系统、其余线路分为两相和单相配置。 TI 是否提供支持此可配置性级别的库或框架?

再次感谢您。

此致、
Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:如果 MSPM 系列 支持这样的系统 器件型号 您会推荐吗? 另外、计算结果通常需要花费多少时间 电能参数 ? 该参数的值 频率谐波最高可达 61 伏 、需要多少额外的处理时间?