This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143: LTSpice 模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532714/lm25143-ltspice-model

零件号:LM25143


工具/软件:

您好:

LM25143 是否有 LTSpice 模型,我可以在哪里下载它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的器件没有 LTSpice 模型。 对于该器件、我们有一个 PSPICE for TI 未加密模型、我们可以为与 TI 签订有效 NDA 的用户提供该模型。

    您是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想在 ltspice 中使用 LM25143 构建一个交错并联降压电路、并想使用 LM25143 的模型文件。您能给我发送 lm25143 芯片的模型文件副本吗、我从官方网站下载它并发现它是加密的、我很感激您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确认您是否与 TI 签订了有效的 NDA。  

    如果您这样做、请联系您当地的 TI 代表、以利用适当的渠道来满足此申请。

    谢谢您、

    Joshua Austria.