This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:使用 PSpice 时 LMR51450 的慢速仿真

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1538259/lmr51450-slow-simulation-of-lmr51450-when-using-pspice

器件型号:LMR51450


工具/软件:

您好、

我正在尝试评估 LMR51450 的实施情况。 唯一提供的模型是 PSpice 加密模型、因此我会使用 PSpice 运行仿真。

每次运行仿真时、大约需要 4 个小时。 模型是否有问题? 我还可以访问 LT-SPICE 和 Simetrix、但需要一个未加密版本的模型才能试用。

此致、

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    该模型已经过验证。 您可以通过调整模型参数来加快仿真速度、从而缩短启动时间。 如果这更适合您的需求、此部分还支持 webench 和 Excel 计算器、用于仿真/评估目的。

    我们只能向与 TI 签订有效 NDA 的用户提供未在 TI.com 上公开的未加密器件模型。 您是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    感谢您的回答。 我收到通知、我们确实有一个有效的 NDA、但我的公司喜欢将它们划分为两个内部项目。 我正在处理的项目中没有一个。  

    能否请您提供联系人的详细信息以进行设置? 我需要:

    Name

    电子邮件地址

    电话号码  

    在 TI 内部担任这个职位

    希望这一切都好。  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    要完成此设置、请联系您当地的 TI 代表。

    请访问此链接、了解有关如何查找此内容的更多详细信息: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    在该网站上、您应该能够向下滚动找到相应的号码、他们应该能够从那里为您提供帮助。

    一旦您与 TI 签订了有效的 NDA、您的代表就可以通过正确的渠道申请未加密模型。

    谢谢您、

    Joshua Austria.