This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:该模型是否与其他仿真工具兼容?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539615/ucc256403-is-this-model-compatible-with-other-simulation-tools

器件型号:UCC256403


工具/软件:

 1.如果您能确认 UCC256403 模型是否受 Simplis 以外的 PSpice、TINA、PSIM 和 PLECS 等工具的支持、我们将不胜感激。

 2.此外、您能否验证 Simplis 提供的测试台中的 U2 实际上是否为 UCC256403 芯片? (请参阅随附的图片。)

我期待着你的答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongjun:

    遗憾的是、不可以、 Simplis 模型仅适用于 Simplis 仿真器。 LLC 拓扑太复杂、无法实现基于 Spice 的正常运行模型、因为这需要很长的时间才能运行、并且可能会遇到收敛错误。  

    该模型用于模拟功率级和突发模式的运行。 它并不仿真 X 电容器放电等功能、因此您可以将其视为 UCC256403。

    请注意、我们现在推出了更新的 UCC256613 、它是一款更快的 LLC、可帮助更大限度地提高功率密度。  

    希望这能回答您的问题。