This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:LMG2100R026 已烧录

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539230/tida-010042-lmg2100r026-burned

器件型号:TIDA-010042
主题: LMG2100R026 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我通过 JLCPCB 订购了两个 TIDA-010042 MPPT 板、并开始使用最新固件使用电子负载对它们进行测试。 初始结果很有前景:恒压 (CV) 模式和 MPPT 模式都可以使用、但我遇到了一些与 MPPT 相关的微小问题。

我的目标是使用具有 6S LiPo 电池(1.5Ah、120C、22.7V 标称电压)的电路板、能够提供高达 180A 的电流。在输入侧、我使用一个能够在最大功率点提供大约 30V(电流为 4A)的太阳能电池板。 主要思路是使用太阳能为负载供电、并将剩余的电能引导至电池充电。

我的第一个问题是:当太阳能不足时、电池能否通过 MPPT 板向负载提供电流? 如果是、从电池到输出/负载流过电路板的最大允许反向电流是多少? 电路板是否有针对这种反向电流的内置保护措施、或者是否需要外部元件?

在测试第一块板时、我将其放置在 ESD 垫上、不幸的是它接触了 LMG2100R026。 我使用的是同一个电池、没有保险丝、并且电路板通过调试器供电、这意味着在连接主电源之前逻辑电源已接通。 我执行了几项充电测试、没有问题。 但是、有一次、当我连接电池时、LMG2100R026 立即烧录。 我假设这是由于接触 ESD 垫导致短路或 PWM 在连接电池时恰好处于激活状态所导致的。 为了防止再次发生这种情况、我在电池和 MPPT 之间添加了一个 5A 保险丝、并使用了适当的 PCB 支架以确保机械安全。

然后我开始测试第二个 MPPT。 这一次我先连接电池、电路板断电、让电池为其供电。 但是、我在连接电池时注意到显著的火花和电流尖峰、保险丝立即熔断。 我怀疑浪涌电流会为输入电容器充电。 由于 LiPo 电池可提供非常高的电流、因此峰值可能过大。 为了限制这一点、我添加了一个串联电阻来软化浪涌电流、从而解决了以下问题:无火花、并且保险丝在启动过程中保持完好。

然后我能够运行测试大约一个小时。 然后、我观察到几分钟后、即使电路板保持在 WAIT_STATE(每 4 秒执行一次定期 MPPT 尝试)、保险丝也会熔断。 最终、在电阻器成功软启动后、我使电路板在 WAIT_STATE 下保持空闲大约 2 分钟。 突然间、LMG2100R026 再次出现故障、这次火焰清晰可见、直到我把它们吹了出来。 我怀疑在其中一次 MPPT 尝试期间、PWM 短暂启用、大电流流经 FET、导致损坏。 但我不确定这是由于意外的 PWM 行为、硬件设计限制还是测试设置问题造成的。

我的问题如下:

  1. TIDA-010042 是否能够处理从电池到负载的反向电流? 如果是、这种情况下的安全电流限制是多少?

  2. 将大电流锂聚合物电池直接连接到 MPPT 输出是否安全? 是否应始终使用预充电电路来防止浪涌电流? 是否有针对此类用例的推荐元件(例如反向阻断 FET 或浪涌限制器)?

  3. 什么可以解释 LMG2100R026 重复出现的故障? 是否存在已知的弱点、局限性或建议的处理程序?

  4. 在输出端连接大型锂聚合物电池时、安全地为 MPPT 上电的最佳方法是什么?

非常感谢您的时间和支持。

此致、
Adrien