This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146-Q1

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1538611/lm5146-lm5146-q1

器件型号:LM5146


工具/软件:

在仿真中、我为 VCC 引脚提供了一个从输出电压生成的外部偏置电源、并且该电源>7.5V、但当我点击 VCC 时、它仍然显示为 7.5V。 此外、没有电流流经 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    • 您能详细说明一下您在这里做什么吗?  
    • 您执行的模拟是什么?

    谢谢、

    此致、

    Taru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我从 DC/DC 输出为 VCC 提供了外部辅助电源。 因此、当 DC/DC 输出达到 15V 时、VCC 应从 7.5V 转换至 12V、但仍保持在 7.5V、从而提取非常高的电流、从而将其保持在该电平。 (我相信内部稳压器没有关闭)

    额外的电流也没有流入自举电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享您的仿真文件。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    实际上、仿真文件有点机密、但我可以与您分享图形结果

    这里、蓝线是 2.2 Ω 之前的电压、绿色线是 VCC、红线是电流、即 506mA、非常大

    实际上、如果我们反算、

    Icc =(8.615-7.5)/2.2 = 506mA、当我更改齐纳 电压时、Icc 电流会自动调整为该值、从而使 Vcc 达到 7.5V。 理想情况下、输出偏置电源应提供>7.5V、Icc 不应太大。

    此外、VCC 上有两个 2.2 μ F 和 100nF 的电容器、自举电容为 470nF、自举电阻为 2.2 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“649329" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1538611/lm5146-lm5146-q1/5919847 #5919847“]

    实际上、仿真文件有点机密、但我可以与您分享图形结果

    [/报价]

    您是否至少能分享 LM5146 方面的图像?  

    如果你不想在论坛上发布 — 我已经向你发送了一个朋友的请求-你可以在那里与我分享。  

    谢谢、

    此致、

    Taru