This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:Simplis 瞬态模型

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1536982/tpsm83100-simplis-transient-model

器件型号:TPSM83100


工具/软件:

嗨、我的客户正在寻找一个简单的瞬态模型、因为他们已经通过配电网络 (PDN) 仿真了我们更高电流的降压器件。  到目前为止、我在产品文件夹中找不到 simples 或 PSPICE 模型。 因此、我会提出以下问题:

  • 我们是否计划  在何时为 TPSM83101/100 模块或基底器件提供仿真模型?
  • 我们将支持 Simplis 和/或 PSPICE 吗?
  • 如果 PSPICE 允许将这些模型轻松导入 simpleis 吗?

提前感谢 Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bertram:

    我想我们现在可以关闭该主题、因为我已经通过电子邮件发送了模型、对吧? 对不起,我已经完成了我的编辑,但似乎我忘了点击回复 botton。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持