This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:LMG3522R030

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537468/lmg3522r030-lmg3522r030

器件型号:LMG3522R030


工具/软件:

另一个问题是、是否有任何模拟控制器用于高功率应用(如同一个 5kW 光伏逆变器)的 MPPT?

是否有任何关于用于 MPPT 的 5kW 光伏逆变器模拟控制器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的联系。  否、我们没有 MPPT 模拟控制器、通常需要数字编程控制。

    此致、

    Pratik A.