This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:LM5013 的 TI Webench 问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM5013, LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537453/lm5013-ti-webench-issues-for-the-lm5013

器件型号:LM5013
主题中讨论的其他器件: LM70660、LM70860

工具/软件:

您好、专家、  

我一直尝试使用 TI 的“WEBENCH 电源设计工具来获取 LM5013 器件的设计建议。

遗憾的是、虽然我将参数置于可接受的规格中、但我收到错误通知、指出“无法根据我的输入创建设计“。

规格为 — 输入:35V-75V 输出:3.5A 时为 24V

请参阅以下内容和支持。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vlad

    该器件 在 75V 输入电压、24V 输出电压、3.5A 下的 TJ 超过了其最大结温。 请考虑使用 LM70660 或 LM70860。  
    如果您对 LM70660 或 LM70860 器件有疑问、请创建一个新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vlad  

    该问题似乎仅在~ 24VOUT 范围内发生。 我将联系 WEBENCH 团队并更正问题。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此 E2E 帖子。 您将通过 JIRA 获得更新

    - EL