This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21098:PMP21,098,170W PC PSU 参考设计、12V 输出。

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532498/pmp21098-pmp21098-170w-pc-psu-reference-design-12v-output

部件号:PMP21098


工具/软件:

您好、

PMP21,098,170W PC PSU 参考设计、12V 输出。

6 秒后、输出将从 0 升至 12V。 即、启动时间为 6 秒。 (有时所需时间不到 1 秒)

但根据设计、这大约是 600 到 700ms。 问题可能是什么? 请提出建议。

根据参考设计 PMP21098、我维护的元件相同

此致、

A.S.Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EDP Antigone:

    您能检查 LLC 是否每 1s 切换一次吗? 这表明 LLC 控制器在启动期间检测到故障。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    感谢您的答复。  

    我没有检查。