This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:LMG3522R030

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537510/lmg3522r030-lmg3522r030

器件型号:LMG3522R030
主题中讨论的其他器件:TIDA-010938

工具/软件:

尊敬的 Veda:

TIDA-010938 设计中使用的 MPPT 控制器的电流额定值是多少?  

您如何选择控制器?

如何将 500VDC 转换为 230VAC? 您是否更改了逆变器的调制指数值?  

请说明。

谢谢。此致、

Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    为每个单独的升压级使用软件实现 MPPT 代码。 每个升压转换器的额定电流为 14A 标称值。  

    对于直流/交流级、逆变器设计了一种在三种不同拓扑中进行开关的方法。  使用 PLL 测量电网电压和频率、并使用比例谐振控制器控制电网电流。  

    您可以在提供的链接中的软件和设计指南中找到更多详细信息。  

    谢谢、  

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    MPPT 控制器(包括输入和输出)的电压和电流额定值是多少。

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    我在浏览原理图时、有两个升压部分用于提供直流链路电压。 我还看到了降压级和 LDO。 能否提供所有这些 部分的额定电流和电压? 另外、您能解释一下为什么我们需要两个升压级和一个降压级吗?

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ajay、  

    1.对于具有 MPPT 功能的 MPPT 级或升压级、请在设计指南(第 1.1 节)中找到额定电压和电流。  

    2.两个升压部分是两个独立的升压转换器,用于两个独立的串式输入。 每个升压转换器的额定功率为 5kW、总输入功率为 10kW(第 1.2 节和 2.1 节)。  

    3.降压级用于在板上提供辅助控制电源(高电压低至 12V 电源轨)。 随后是降压级 (12V 至 5V) 和 LDO(用于 5V 至 3.3V 电源轨)。 这些电源轨用于为各种 IC 的电路板上的 12V、5V 和 3V3 电源轨供电(第 3.2.3.4 节)。

    我建议为不同的主题打开不同的主题、以便其他人也可以很容易地参考问题、以防他们在研究这些问题。  

    此致、

    Veda