This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:实验 5 (PFC) 中的失真输入电流波形

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537918/tida-01606-distorted-input-current-waveform-in-lab-5-pfc

器件型号:TIDA-01606


工具/软件:

我将使用 F280039C 与 HW E6 版本来测试实验 5 中的 PFC 功能。 用户指南中提到:

“请注意、在轻负载下、如果中性点未连接到电源、输入电流会有一个双凸点“
(如图 1 所示)

然而、在我的实际测试中、断开中性点并启用中点电压控制 (TINV_MIDDLE_POINT_CONTROL_ENABLE) 后、我仍然无法观察到预期的双凸点波形。 相反、输入电流显示出不规则的峰峰值和明显的失真、如图 2 所示。 波形不稳定、与指南中提供的示例不相似。

  • 黄色:A 相线路电流

  • 绿色:VAB

  • 蓝色:直流链路电容器中点纹波

  • 红色:Q2 PWM 信号

我已启用中点电压控制并将中性点与电网断开。 PLL 也在工作、但中点电压似乎发生漂移、这会导致电流波形失真。(即使在禁用中点控制时,电流仍然显示出严重失真。)

您是否遇到过类似问题、或者对于如何稳定中点和提高当前质量、您有何建议?