This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30446:中心点平衡和反馈

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30446, UCC28C50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533142/pmp30446-center-point-balancing-and-feedback

部件号:PMP30446
Thread 中讨论的其他器件: UCC28C50-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

你好。 我代表客户发布此查询。

在我工程中、我将使用与中类似的拓扑来设计降压转换器 PMP30446 参考设计 —具有共享中心点的双降压配置。 与 PMP30446 不同、我使用 UCC28C50-Q1 PWM 控制器、它以峰值电流模式运行、并具有完全隔离的电压和电流反馈。 最终应用将由 1000V 电池供电、并 在 12.5A ( 10kW) 下提供 800V 电压。

查看 PMP30446 原理图后、我有几个问题:


1. PMP30446 如何实现中心点电压平衡?

在设计说明中、提到了 使用单个耦合电感器 (1:1) 自动实现中心点平衡 。 您能否澄清一下这在实践中是如何工作的?
在布局或控制策略方面是否有任何特殊要求、以确保中点在动态运行或负载瞬态期间保持稳定?


2. 电阻器 R100 至 R107 的用途是什么?

在原理图中、我注意到 MΩ 了一系列 1k Ω 电阻器 (R100 至 R107)。 您能解释一下他们在设计中的预期作用吗?


3. 能否详细说明一下电压反馈是如何实现的?

您能否简要说明一下如何在 PMP30446 中检测和处理输出电压以进行稳压?


感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请考虑、我们为特定客户开发了参考设计 PMP30446。 他们决定,这种拓扑(由我开发)应该已经获得专利,我们做了。 我们与这家公司共同获得了专利。 无论如何、每家公司只要采用 TI 器件、就可以使用此拓扑。

    因此、我们来回答三个问题:  

    1) 拓扑充分利用了我们使用的是耦合电感器这一事实。 当一个 MOSFET 导通、而第二个 MOSFET 不导通时(因为驱动信号不平衡或 FET 本身存在延迟)、施加到一个绕组的电压会在第二个绕组上报告、而第二个二极管会为后半个降压转换器产生平衡电流。 也许用几个字来解释这个概念并不容易、因此如果客户可以访问 IEEE 程序、他们可以下载我今年在亚特兰大(美国 GA) 举行)举行的 APEC 会议上所做的演示文稿。 在这方面、可以在行业会议中查找名为“分离式电感器自平衡高压降压“的演示。 如果他们没有访问权限、我可以通过电子邮件向您发送演示文稿、但如果客户没有 APEC 流程的访问权限、我不确定我们可以与客户共享演示文稿。

    2) 所有电阻器 R100 ... R107 的含义:这种拓扑会产生一个浮动的 Vout。 在通过 R14 ... R25 和 R15 ... R26 检测 Vout 后、我们会产生一个小但连续的偏置电流、从悬空输出流向接地端。 这种偏置会使中心点(“CNTR")“)不平衡、因此 R100...R107 会平衡该偏置电流。

    3) 电压反馈只是通过由 U5A 的差分电压感测来实现,而 U8 提供恒定的基准电压,因此通过 R37 向 U5A 提供恒定的偏置电流。

    如果您想将演示文稿转发给客户、请告诉我、但在这种情况下、我认为应该遵守 NDA。

    此致、

    Roberto