This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:CLLLC 谐振转换器部分的电容器拓扑

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537162/tida-010933-capacitor-topology-of-the-clllc-resonant-converter-section

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

对于 TIDA-010933 中的 CLLLC 谐振转换器部分、设计指南中的拓扑图在高压侧显示了两个输出滤波电容器 C2-1 和 C2-2。 但是、我在提供的原理图中找不到这两个电容器、是否以任何方式更换了这两个电容器? 或者这两个电容器的位数是多少。

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lydia:
    这些电容器在原理图中是 C62-C69。 我们将其放置在 GND_HV 处、改为使用半桥配置、以减少可能的寄生效应。
    我们以初级侧为基准使用等于~284nF 的 8x4.7nF、该值在初级侧接近 264nF。

    希望这有所帮助。  

    谨致问候、Seva。