This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23391:变压器数据表

Guru**** 2920060 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534853/pmp23391-transformer-datasheet

器件型号:PMP23391


工具/软件:

您好、

您能否分享 CP-D1549-BZ 的数据表?

我尝试联系供应商、但没有回复。

如果没有、请分享重要规格。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我无法共享文档。 主要设计规格包括:

    Pri:Sec = 5:4

    L_pri = 22uH、使用匀场电感+漏电流来控制 ZVS 条件。

    它们的电源规格是否与 PMP23391 相同? 以下是当前应力计算:

    元件 峰值电流 均方根电流
    电压 22.4A. 16.5A
    电压 27.5A 15.1A
    输出电感器 27.5A 22.0A