This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2918800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534532/lm73606-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:LM73606


工具/软件:

 我尝试在 PSpice_for_TI 上使用由 Webench 工具设计的原理图对一个简单的 LM73606RNP 进行仿真。 输入 15V 输出: 9V 所有其他参数标准:同步,偏置到 GND; RT SS-TRK N.C.输入信号正确: VIN, EN, VCC , RT 正常。 但输出信号显示#0V: CBOOT, SW, FB,偏差...我不理解使用标准原理图工作良好的 Webench [ simu 上的 Webench 是可以的...不工作..我默认使用标准书目 LM73606RNP_TRANS。 它似乎有两个峰值的 SW / CBOOT 在 40us 然后... 0V 确定的好像有一个问题的启动/初始化...请帮助我看不到任何错误,因为所有的原理图是基于标准...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 PSPICE for TI 中使用了多大的输出负载对此进行仿真?  

    此外、您能否注意到 PSPICE 原始原理图相比发生了哪些变化?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于输出负载:2 欧姆(因此 9V/2=4.5A 负载)

    我更改了离散零件以适合 webench 仿真...(除了载荷我不了解您在 webench 中的载荷...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:  

    PSPICE 中此零件的默认配置是否适用于您的机器? 如果是、您能否分享该原理图及其结果?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我使用了默认配置文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    为混乱而道歉。 默认配置下、我是指从 TI.com 下载这个 PSPICE 模型时默认的原理图。 应该已经有一个经过验证的电路可以正常启动。 如果此设置在您的机器上不起作用、我们可能会怀疑问题在于所使用的机器或程序设置、而不是原理图本身。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、约书亚! 我使用了 (LM73606) pspice 模型: snvmbe5.zip(我们可以从 TI 网站下载)、该模型在我的 pspice 仿真器  上运行良好...例如这里的启动仿真(在我的 PC 上完成该模型需要 10 分钟)、但这并不能完全满足我的需要(这是 12V > 5V)。 尽管如此,我可以保留它作为一个参考和稍微 修改它,直到它适合我想要的...所以感谢你的支持,如果我不能做我的目标,我会回来给你。 我第二次完成设计后、是否可以由 TI 审阅我的原理图? 我还想设计一个更复杂的东西:基于 TPS7H5007 + TPS7H6015、我该如何做、因为它不存在将两个 IC 一起进行的完整 TI 仿真? 您对此设计有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    很高兴看到 PSPICE 模型工作正常。 如果您还有任何问题、请随时返回此主题。

    回顾原理图、我们可以做到这一点。 在这种情况下、请打开一个新主题。

    最后、就结合仿真 IC 而言、只要在 PSPICE for TI 中正确导入所有合适的库和器件、这应该是可行的。 这可能需要一些时间、并且会增加复杂性、但这应该是可行的。

    谢谢您、

    Joshua Austria.