This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:UCCx8C5x 控制 IC 的占空比限制

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545980/ucc28c56evm-066-duty-cycle-limitations-of-the-uccx8c5x-control-ic

器件型号:UCC28C56EVM-066


工具/软件:

您好:

我正在重新创建 UCC28C56EVM-066 仿真、以便将其用作我们住宅电源设计路径的参考。 我的满载和最小负载情况略有不同、但完全在评估板的限制范围内。 在 1000V 最小负载下、理论上说我应该得到大约 0.5%的占空比、这大约是我得到的值。 我的问题是、这在物理上是可以实现的吗? 还是进入某种消隐/断续模式?

谢谢、

Jacob Lettiere

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定的最小占空比为 0%、它应该很好。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在数据表上看到过、物理上是否可以实现并经过测试、这确实是我的问题。 但您似乎在说。 谢谢!