Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020013工具/软件:
尊敬的团队:
有关 EERE TIDA-020013 的一些问题。
1.如果输出端发生手接触,会发生什么情况?
2. H 桥的任何驱动器 PWM 频率推荐范围? 此 EERD 中使用 400kHz。 我们可以使用 10kHz 吗? 谢谢。
BR、
贾斯珀