This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:n`t 级别 1 不能正常运行

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545627/tida-010265-the-building-level-1-can-t-work-correct

器件型号:TIDA-010265
主题中讨论的其他器件:TIEVM-MTR-HVINV

工具/软件:

您好:

我正在测试“ TIEVM-MTR-HVINV 750W 高压电机逆变器评估模块“、但存在一些问题。 当我构建级别 1 进行测试时、甚至不能观察到 PWM 波。  LED 指示灯 闪烁、因此代码正在运行。 我将按照指南进行测试。 您是否遇到过类似的问题、以及如何找到这些问题? 谢谢!