This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:C11 下的 47 欧姆电阻器 RF1 是否可以替换为普通电阻器?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539137/pmp40766-can-the-47-ohm-resistor-rf1-under-c11-be-replaced-with-an-ordinary-resistor

器件型号:PMP40766


工具/软件:

您好、

  在 PFC 电路中、C11 下的 47 欧姆电阻器 RF1 能否替换为普通电阻器? 如果没有、我能否直接将其短接以测试 C11 两端的电压? 当输入电压为 220VAC 时、C5 两端的电压约为 340V。 D3 已焊接、但中间的升压电路尚未焊接。 在后级测试 C11 两端的电压时、没有输出。 您能解释一下原因是什么吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    如果您想更换 RF1、我建议使用 NTC 或类似器件。 当首次将交流电施加到电路板时、此电阻器可确保流入 C11 的浪涌电流处于可接受的限制范围内。

    在未组装 PFC 级的情况下、整流交流电压没有通往 C11 的路径。 如果填充 D3、则应该会在 C11 上看到电压。

    此致、

    Ben Lough