This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO 适配器可与 Fusion Digital Power Designer 连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547296/usb-to-gpio2-usb-to-gpio-adapter-connect-with-fusion-digital-power-designer

器件型号:USB-TO-GPIO2


工具/软件:

您好:

我一直使用 TI USB 转 GPIO 适配器将 TI 数字电源 IC 连接到 Fusion Digital Power Designer。 遗憾的是、我的 USB 转 GPIO 转换器已损坏。

我想知道:

  1. 是否有必要使用官方的 TI USB 转 GPIO 适配器、Fusion Digital Power Designer 才能正常运行?

  2. 如果可以使用第三方或更常见的 USB 转 GPIO 适配器、支持哪些替代方案?

  3. 将非 TI USB 转 GPIO 解决方案与 Fusion Digital Power Designer 配合使用时、是否有任何特定设置步骤或驱动程序要求?

提前感谢您的帮助!

此致、

Sal