This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:电表功能问题?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1544518/pmp23338-e-meter-function-question

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具/软件:

您好的团队、

对于此参考设计、我的客户遇到了一些问题。

1.本项目中使用的是哪一个 C2k?

2.这个 C2k 是否可以支持具有三相电表功能的三相 PFC 设计?

3、客户担心此 C2k 的功能不足以支持这两个功能 (PFC+e-meter),请告知?

4、客户还提到双核 DSP 是否支持?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、团队  

    4 天过去了,我们的任何更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我刚从度假回来、很抱歉耽误了时间。

    1、 tms320f280039c

    2、是的

    3、是的、它足够强大、PMP23338 使用单个 C2000 器件同时实现  PFC+电表、而且运行良好

    4、不需要双核,单核就足够了。

    此致、

    Bosheng