This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:PMP23338、运行指南构建问题

Guru**** 2891710 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532392/pmp23338-pmp23338-issues-for-running-guideline-builds

器件型号:PMP23338
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我 遵循 PMP23338 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANlQ.5FNEOWS7jYnIynC-g__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST) 指南、并尝试运行构建/实验室来测试 PFC 运行。 为了运行构建/实验 1、我将 继电器和婴儿增强装置短路、然后拆下 R145 和 R147。 我连接了 12V 电压、更改了工程选项、重新编译工程、并根据指南要求运行调试。 调试时、表达式如下所示:  。  

1.在 main.syscfg 中设置 Lab1、但表达式始终如图所示显示 lab4。  无论我更改哪个实验、表达式都只显示 lab4。 调试前保存了页面。 这是个问题吗?

2.运行调试时 TTPLPFC_autoStartSlew 为 0。 但在指导原则下、它说该值应该变为 100。 这个值是什么意思?如果它始终为 0、我现在应该做什么?

3、第 6.1 部分中的指导原则要求连接 12V 电源并首先接通电源,然后表示连接额定电压为 100V 的直流电源。 我不应该关闭右侧的 12V 电源?

请提供帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yin

    我们最近在使用最新的 DPSDK 时遇到了问题。 您可以下载 DPSDK 版本 5_02_01_00。 它应该可以正常工作。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amir

    我更改为版本 5_02_01_00。 但在导入 CCS 工程后、main.syscfg 文件无法呈现选择。 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tete

    能否 确认从 5_02_01_00 版本导入 pmp23338? 您还可以尝试卸载 5_05 版本的 SDK 吗? 无论如何、我将研究此问题、并在有更新时回复您。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amir

    是的、我确认。 我已卸载 5_05 版本、但 5_02_01 版本仍然存在该问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tete

    我从未遇到此问题。 您正在使用哪个版本的 CCS。 您可以尝试使用 12.7.0 吗?

    您是否还能确认以下目录结构

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital Power_SDK_5_02_01_00\solutions\pmp23338

    谢谢

    埃米尔