This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:客户的一些问题???

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1544514/tida-010243-some-questions-from-customer

器件型号:TIDA-010243


工具/软件:

您好的团队、

我的客户计划开发三相电表产品、他们对此感兴趣 器件。

目前他们有一些问题要问我们。

1.您可以提供 EVM 板进行评估,以及如何获取?

2.对于 THD 计算, 我们可以计算多少个电平谐波?

3.计算谐波需要多 长时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    4 天过去了,我们的任何更新。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止是否有任何更新?