This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:如何测试 PMP40766 后级 LLC 的恒压和恒流

Guru**** 2983080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542785/pmp40766-how-to-test-the-constant-voltage-and-constant-current-of-the-pmp40766-post-stage-llc

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:UCC256403

工具/软件:

您好、团队、

我可以问一下、如何分别测试 PM40766 的后级 LLC 的电压环路和电流环路吗? 现在我测试电压环路时、我焊接了主电路、电压环路和过压保护器件的元件。 电流环路的分量未焊接。 在测试过程中、我将 D10 替换为一个单相二极管、以连接光耦合器和 U7A。 为了稳定 U7、我在 C33 位置焊接了一个 0 Ω 电阻器、使 U7B 成为电压跟随器。 在空载和负载测试期间、输出为 0。 测试后、MOS 管没有驱动器。 UCC256403 的 RVCC 引脚电压为 13V、VCC 引脚为 14.5V、BLK 电压为 3V、这是正常值。 BW 引脚电压为 0V、FB 引脚电压为 6.7V。 我认为这两个引脚的电压不正常。 我不知道该如何解决,我希望你的公司可以帮助我。 我的测试方法是否有问题? 如果已焊接所有元件、稍后空载运行期间是否会有任何输出电压? 稍后连接纯负载时、只有电压环路工作吗? 请为我回答这些问题。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高家辉

    您需要为 CV 和 CC 环路安装整个反馈电路。 C33 是 CC 环路的一部分、而不是 CV 环路。 空载运行时、您应该会看到~71.4V。  

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我已经焊接了恒压 (CV) 和恒流 (CC) 环路。 空载运行期间、输出电压为 71.4V。 当施加 30 欧姆纯阻性负载时、电路正常运行、红色指示灯亮起、风扇运转、输出电压保持稳定。 但是、当负载更改为 20 欧姆(约 254W)时、风扇会停止、输出电压降至 0V、即使在切换回 30 欧姆负载或无负载后、输出电压也会保持在 0V。 经检查、UCC256403 的 LL/SS 引脚上的电压测量值为 1.26V。 更换芯片后、输出电压恢复正常、风扇再次启动。 导致此问题的原因可能是什么? 此外、UCC256403DDBR 是锁存型芯片吗? 如果专家能为我澄清这些问题、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高家辉

    PFC 是否正常工作、并为 LLC 提供~390V 电压? 否则、LLC 将无法正常运行。

    UCC256403 不是一个锁存故障控制器。  

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前级 PFC 可以提供 390V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    感谢您提供更多信息。 您能否查看示波器上的 LLC 开关节点、并检查 LLC 是否因 30Ω 负载而处于突发模式?

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当负载为 20 欧姆时、前级的输出电压不稳定、在 360V 和 390V 之间波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高家辉

    您现在可以尝试禁用 LLC 并直接加载 PFC 吗? 这将有助于确定电路板上的问题位置。

    此致、

    Ben Lough