This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23377:开关频率

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23377, LM51770, PMP41155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545042/pmp23377-switching-frequency

部件号:PMP23377
主题中讨论的其他器件: LM51770、 PMP41155

工具/软件:

你(们)好

我发现原理图和测试报告中设置了不匹配电阻值。

根据 PMP23377 基准数据、开关设置电阻是 100k 的、来自 PMP23377 原理图中 设置 300kHz 开关频率的电路。

BOM PMP23377 BOM 遵循原理图值。

但测试报告指出、 PMP23377 测试报告中其开关频率为 200kHz。

哪一个是正确的?

由于我使用 LM51770 设计计算器输入测试报告设置、因此电感器值也与原理图值 2.2uH 不匹配。

根据下面的照片,你可以看到的差异.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Brigitte 
    对此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Richard Yin 

    您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    为了优化效率、将 RC12 的测试结果更改为 158K、将 4.7uF 更改为 LC1。 以便这些值与 BOM(原始设置)不匹配。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、测试结果在 RC12 上使用 158k、在 LC1 上使用 4.7uH。

    与原始设置的差异仅取决于效率、对吗?或负载能力也会有所不同?


    因为我现在 在 RC12 上设置为 158k、在 LC1 上设置为 2.2uH、从而运行 48V 的输出电压。


    当负载接近 700W 时、电感器上会产生一些噪声声音。

    然后将 RC12 更改为 120k、加载最高可达 1000W 以产生噪音。


    但我为 PMP41155 运行 EVM、可能会使负载达到约 1600W。

    仅设置 53V 至 48V 的输出电压差、并且 EVM 使用 8 个 GaN 并联 I 仅使用 4 个。


    我也尝试了 8 个 GaN、但大约 130W 的负载下很快会出现噪声。

    使用此电路应用时、结果非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      可能需要阐明一些设置。 我们能否通过电子邮件讨论更多详细信息?  

    此致、

    Richard