This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:6V 至 24V

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421, PMP31073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539828/pmp23421-6v-to-24v

器件型号:PMP23421


工具/软件:

你(们)好  

我有一个应用,我需要 多相 升压,非隔离转换器. 此转换器可调节输入电流  、输入电    压:6V、输出电压 24V、功率 1500W。MP23421 设计具有最小输入电压:28V、输出电压: 50V。  以下是我的问题: 1.  PMP23421 参考设计是否 可轻松适应 6V 和 24V 电压、2. 控制器是否支持平均电流模式控制?  3.它可以很容易地适应 1500W 多相总功率级别。 4:它是否支持以太网通信。 5.是否有更适合的 TI 参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    回复如下...
    PMP23421 设计用于 32V~56V 至 50V 4SW 降压/升压转换器。 因此、它不适合 6V 至 24V 升压转换器。
    2.这种电流共享是通过交错实现的。 因此它没有平均电流共享功能。
    3.该设计 (PMP23421) 的目标为每相 1400W。 同样、它是降压/升压转换器、Vin 和 Vout 高于 6V 至 24V。
    4.此设计专用于 4SWs 转换器(双向降压/升压)。 因此它没有以太网通信。
    5.您可以尝试在 TI.com 上找到“升压转换器“。 我为您找到了一个(链接:www.ti.com/.../PMP31073) 。 它可能比 PMP23421 更适合。

    此致、

    Richard