This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:预放电电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547586/tida-010216-pre-discharge-circuit

器件型号:TIDA-010216


工具/软件:

TI 团队大家好、

我使用的是 TIDA-010216 参考设计、需要对进行澄清 预放电操作

是否可以通过实现预放电 仅导通放电 MOSFET 、同时保持充电 MOSFET 关断?

在这种情况下、预放电电流将流经 启用的放电路径 —也可以 流过 MOSFET 的体二极管 如果 MOSFET 完全导通、则会通过局部导通 –在启用完全导通之前、逐渐对输出侧/负载电容器充电并稳定 PACK+电压。

谢谢、此致  

Chaitanya