This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:当负载增加时无输出电压。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546939/pmp40766-no-output-voltage-when-the-load-is-increased

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:UCC256403

工具/软件:

您好、

  空载运行期间、输出电压为 71.4V。 当施加 30 欧姆纯阻性负载时、电路正常运行、红色指示灯亮起、风扇运转、输出电压保持稳定。 但是、当负载更改为 20 欧姆(约 254W)时、风扇会停止、输出电压降至 0V、即使在切换回 30 欧姆负载或无负载后、输出电压也会保持在 0V。 经检查、UCC256403 的 LL/SS 引脚上的电压测量值为 1.26V。 更换芯片后、输出电压恢复正常、风扇再次启动。 导致此问题的原因可能是什么? 此外、UCC256403DDBR 是锁存型芯片吗? 如果专家能为我澄清这些问题、我将不胜感激。

谢谢你。