This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41083:与此无关:USB C 参考设计建议

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545488/pmp41083-not-relating-to-this-recommendation-of-reference-design-for-usb-c

器件型号:PMP41083
Thread 中讨论的其他器件:PMP41062

工具/软件:

您好、

我想向 Dyson USB C 参考设计推荐其中包含高压放大器、您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai Yi

    让我详细了解规格、我不知道高电压放大器的含义、我们有适用于 100W USB Type-C 双角色充电器的 PMP41062

    这是戴森真空吸尘器吗?

    BR

    最大值