This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23547:设计细节的发布模块

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546880/pmp23547-release-shedule-of-designe-detail

器件型号:PMP23547


工具/软件:

您好:

何时将发布(网络打开) PMP23547 示意图、Garber、...设计文件?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于其他优先级的原因、PMP23547 详细设计文件发布日期当前待定。 但请告诉我您是否感兴趣的 PMP23547 中有任何特定部分。 我可以离线共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng-yang、

    感谢您的信息。

    详细设计将发布是一个好消息,但我知道时间表仍待定。

    我们希望使用此设计向客户介绍 C2000 和 GaN、

    所以我希望能释放飞鸟。

    此致、

    GR