This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:是否有办法为 PMP21529 设计获取固件?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138OL64EVM-031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546614/pmp21529-is-there-any-way-to-get-the-firmware-for-the-pmp21529-design

主题中讨论的其他器件:PMP21529UCD3138OL64EVM-031

工具/软件:

我目前正在开发一个与您的功能非常一致的双向直流/直流转换器项目 PMP21529 参考设计 。 我仔细查看了非常有帮助的可用文档和设计文件。

为了加深对该设计的理解并有可能使其适应应用、访问会不胜感激 固件或源代码 用于 PMP21529 设计、尤其是与控制算法、电流检测和保护功能相关的任何代码。

我使用的是 UCD3138OL64EVM-031 板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalana、

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请接受朋友的请求、我可以向您发送固件。

    此致、

    Jonathan Wong