This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误 (LMF-02002):功能 PSpice_TI 版本 23.100 和数量 1 的许可证调用失败。 捆绑包名称定义为 TI_PSpice_231。 FLEXnet 错误消息如下:FLEXnet error(–2、0、0):无效的许可证文件语法。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547115/pspice-for-ti-error-lmf-02002-license-call-failed-for-feature-pspice_ti-version-23-100-and-quantity-1-the-bundle-name-is-defined-as-ti_pspice_231-the-flexnet-error-message-is-as-follows-flexnet-error--2-0-0-invalid-licence-fi

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

错误 (LMF-02002):功能 PSpice_TI 版本 23.100 且数量为 1 的许可证调用失败。 捆绑包名称定义为 TI_PSpice_231。 FLEXnet 错误消息如下:FLEXnet error(–2、0、0):无效的许可证文件语法。

你好,一切都在对象中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我遇到相同的问题、但显示相同的许可证错误消息。
    此致
    Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重启您的 PC 并重试 、然后创建一个调试文件、如果您仍有问题、请与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.