This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI — 启动错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546983/pspice-for-ti-pspice-for-ti---launch-error

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

尊敬的支持:

我在尝试启动 OrCAD PSpice for TI 时遇到问题。 软件无法启动并显示以下错误消息:

错误 (ORCOMM-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在 5280@~~许可证服务器上未找到有效的许可证。 更新许可证服务器配置以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。

我已验证许可证服务器正在运行且可访问。 但是、似乎无法识别所需的 PSpice for TI 许可证。

您能帮助我解决此问题吗?

该应用程序直到昨天才成功启动。

感谢您的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也遇到了同样的问题、可能是 TI 服务器已停机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重启您的 PC 并重试 、然后创建一个调试文件、如果您仍有问题、请与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.