This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:error (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在<none>许可证服务器上找不到有效的许可证。 将许可证服务器配置更新为嵌入 OrCAD PSpice TI 许可证。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547503/pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti-a-valid-license-was-not-found-at-the-none-license-server-update-the-license-server-configuration-to-indlude-orcad-pspice-ti-licenses

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

e2e.ti.com/.../5047.Liclog.txt您好、请帮我解决这个问题。谢谢!

这台计算机之前安装了旧版本的 PSpice 软件、并且运行正常。软件许可证到期后、软件被卸载。申请了新的许可证文件并安装了最新版本的软件。

“错误(OrCOMMN-12005):无法启动。在 OrCAD Pspice TI 无|许可证服务器上找不到有效许可证。更新许可证服务器配置以使用 OrCAD Pspice TI 许可证。

我卸载了PSpice软件、重启电脑、以管理员权限重新安装、但上述问题还是出现了。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重启您的 PC 并重试 、然后创建一个调试文件、如果您仍有问题、请与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.